Kegelradgetriebe
Ein Kegelradgetriebe, auch Winkelradgetriebe genannt, ist eine Art von Getriebe, das aus zwei konischen Zahnrädern besteht, die miteinander in Eingriff stehen und die Kraft zwischen zwei Wellen übertragen. Die beiden Zahnräder sind so konstruiert, dass ihre Kegelwinkel
zueinander passen.
Kegelradgetriebe von Ganter werden häufig verwendet, wenn ein rechter Winkel in der Antriebsrichtung benötigt wird, da sie die Drehrichtung um 90 Grad ändern können. Sie werden oft in Anwendungen eingesetzt, bei denen eine hohe Drehmomentübertragung in kompakter Größe erforderlich ist, wie zum Beispiel in Maschinen.
Kegelradgetriebe sind in verschiedenen Größen im gekapselten Aluminiumgehäuse erhältlich.
Einsatzgebiete Kegelradgetriebe / Winkelradantriebe
Kegelradgetriebe werden in verschiedenen Maschinen eingesetzt, wie zum Beispiel in Werkzeugmaschinen, in Fördertechnik- und Verpackungsmaschinen. Generell werden Winkelradantriebe zur Umlenkung und Höhenverstellung häufig verwendet.
Kegelradgetriebe als Standard oder Sonderanfertigungen von Ganter
Kegelradgetriebe werden oft als Standardgetriebe in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt. Hier sind einige Gründe, warum Kegelradgetriebe als Standardgetriebe beliebt sind:
- Effizienz: Kegelradgetriebe haben in der Regel eine höhere Effizienz als andere Getriebetypen wie Schneckengetriebe oder Stirnradgetriebe. Dies bedeutet, dass sie weniger Energie verbrauchen und somit kosteneffektiver sind.
- Vielseitigkeit: Kegelradgetriebe können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, da sie in verschiedenen Größen erhältlich sind.
- Robustheit: Kegelradgetriebe sind robust und langlebig.
- Geräuscharmut: Kegelradgetriebe arbeiten in der Regel leise und erzeugen im Betrieb wenig bis keine Vibrationen.
- Präzision: Kegelradgetriebe können sehr präzise arbeiten und ermöglichen eine genaue Drehmomentübertragung.
Insgesamt sind Kegelradgetriebe aufgrund ihrer Effizienz, Vielseitigkeit, Robustheit, Geräuscharmut und Präzision beliebt als Standardgetriebe in vielen industriellen Anwendungen.
Schneckengetriebe
Eine Schneckengetriebe ist eine Art von Getriebe, das aus einer Schnecke und einem Schneckenrad besteht. Die Schnecke ist eine spiralförmige, schraubenförmige Welle, die in das Schneckenrad eingreift. Wenn sich die Schnecke dreht, bewegt sie das Schneckenrad in einer Drehbewegung.
Das Schneckenrad hat im Allgemeinen weniger Zähne als die Schnecke und ist normalerweise in einer rechtwinkligen Position zur Schneckenachse montiert.
Schneckengetriebe haben den Vorteil, dass sie eine hohe Übersetzung und ein hohes Drehmoment liefern können, wodurch sie in Anwendungen eingesetzt werden können, bei denen eine hohe Last übertragen werden muss.
Anforderungen: Auf was ist bei Schneckengetrieben zu achten
Beim Einsatz von Schneckengetrieben müssen einige wichtige Faktoren berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie optimal funktionieren:
- Schmierung: Schneckengetriebe benötigen eine ausreichende Schmierung, um eine optimale Leistung zu erzielen. Sämtliche Schneckengetriebe von Ganter sind auf Lebensdauer geschmiert und somit wartungsfrei.
- Wärmeableitung: Schneckengetriebe erzeugen aufgrund des Kontakts zwischen Schnecke und Schneckenrad häufig Wärme. Daher ist es wichtig sicherzustellen, dass das Getriebe in der Lage ist, diese Wärme abzuleiten, um Überhitzung zu vermeiden.
- Geräuschentwicklung: Schneckengetriebe können aufgrund der Kontaktoberfläche zwischen Schnecke und Schneckenrad eine erhöhte Geräuschentwicklung aufweisen.
Selbsthemmende Schneckengetriebe
Ein selbsthemmendes Schneckengetriebe ist eine spezielle Ausführung eines Schneckengetriebes, bei dem das Schneckenrad so konstruiert ist, dass es sich nicht ohne Weiteres rückwärts drehen lässt, wenn keine Kraft auf das Getriebe ausgeübt wird. Dies bedeutet, dass das Getriebe in einer bestimmten Position "blockiert" wird und sich nicht ohne äußere Einwirkung bewegen lässt.
Ein solches Getriebe hat den Vorteil, dass es eine zusätzliche Sicherheitsfunktion bietet, die in einigen Anwendungen erforderlich ist, beispielsweise wenn ein Antrieb in einer gefährlichen Position angehalten werden muss. Selbsthemmende Schneckengetriebe sind auch in Anwendungen nützlich, bei denen eine konstante Drehung in nur eine Richtung erforderlich ist, wie zum Beispiel bei Fördersystemen oder in Anwendungen mit Steigungen.
Ganter liefert bei vielen Übersetzungsverhältnissen selbsthemmende Schneckengetriebe aus.
Aufbau und Material von Kegelradgetrieben sowie Schneckengetrieben
Ganter Kegelradgetriebe sowie Schneckengetriebe bestehen aus einem Aluminiumgehäuse. Aluminiumgehäuse bieten einige Vorteile gegenüber Gehäusen aus anderen Materialien, wie zum Beispiel Stahl oder Gusseisen. Hier sind einige Gründe, warum Getriebe in Aluminiumgehäusen verwendet werden:
- Gewicht: Aluminium ist leicht im Vergleich zu Stahl oder Gusseisen, was zu einem geringeren Gewicht des Getriebes führt.
- Korrosionsbeständigkeit: Aluminium ist korrosionsbeständiger als Stahl und Gusseisen.
- Wärmeableitung: Aluminium ist ein guter Wärmeleiter, was bedeutet, dass es Wärme effektiv ableiten kann. Dies ist wichtig, da Kegelradgetriebe und Schneckengetriebe während des Betriebs Wärme erzeugen können, die abgeführt werden muss, um eine Überhitzung des Getriebes zu vermeiden.