Puntali smussati ad aggancio automatico

20.03.2025

La scelta di pistoncini di posizionamento a molla Ganter è già estremamente ampia. Eppure, gli esperti in componenti standard della Foresta Nera riescono sempre a trovare nuove idee per nuove applicazioni. Ad esempio, i pistoncini con puntali smussati.

Questi componenti praticamente universali trovano impiego ovunque ci sia bisogno di chiudere, bloccare e assicurare qualcosa. Disponibili in diverse tipologie e misure, fino ad oggi tutti avevano un particolare in comune: il meccanismo di aggancio è in genere costituito da un foro cilindrico allineato con il pistoncino che ne consente facilmente l'ingresso, ad esempio quando un carrello in movimento oltrepassa il foro.

Tuttavia, esistono casi in cui per l'aggancio è disponibile solo un bordo o una scanalatura, la cui posizione a volte non è ideale rispetto al pistoncino. Per questi casi, oggi Ganter propone un nuovo tipo di pistoncino che si aggancia in qualsiasi bordo o scanalatura. L'idea alla base di questo prodotto è il puntale smussato. Quando incontra un bordo sollevato, il puntale rientra per poi tornare fuori una volta raggiunto il punto di aggancio. 

I nuovi pistoncini di posizionamento a molla si possono ordinare con il codice Ganter GN 824 e sono provvisti di filettatura assiale per il fissaggio e di una manopola in plastica nera per l'azionamento. Per garantire l'affidabilità della funzione di aggancio, Ganter realizza i puntali in robusto acciaio inox temprato, con sezione quadrata e misure standard. Come sempre, gli sviluppatori Ganter hanno pensato a tutto: quando il pistoncino viene avvitato e fissato con una filettatura standard M12-M20, l'angolo iniziale del puntale smussato è arbitraria. Per garantire che incontri effettivamente la superficie di accoppiamento in posizione perpendicolare, il puntale può essere regolato di 360 gradi semplicemente allentando una vite di arresto nell'anello di base. Un segno sull'anello indica l'orientamento del puntale smussato anche quando il puntale stesso non è visibile. 

Se è necessario disattivare temporaneamente il pistoncino per evitare che si agganci automaticamente, è possibile scegliere i tipi C e CK con posizione di arresto. Quando il puntale è rientrato e la manopola viene ruotata di 90°, una scanalatura la trattiene in questa posizione. Le versioni provviste di controdado consentono di regolare caso per caso la profondità di aggancio posizionandolo secondo necessità sulla filettatura di montaggio.

I pistoncini di posizionamento a molla con puntale smussato sono particolarmente adatti per le applicazioni in cui occorre bloccare rapidamente e in sicurezza telai di trasporto, meccanismi o coperture, soprattutto senza bisogno di interventi manuali. 

Ecco perché il tipo GN 824 non è la sola versione disponibile. La famiglia GN 724 offre le stesse funzionalità di base, ma con forme e opzioni di montaggio diverse. Oltre ai semplici pistoncini azionati da un anello, che si possono avvitare o saldare in posizione, la famiglia di prodotti comprende anche pistoncini con aggancio a molla in acciaio o acciaio inox. Durante il percorso lungo il bordo curvo del corpo di contenimento, il braccetto di aggancio produce uno spostamento assiale in modo che il puntale rientri e rimanga all'interno fino a quando il braccetto non viene ruotato per uscire dalla scanalatura di bloccaggio all'estremità del bordo.

Indietro

Comunicati stampa Ganter

Vai ai comunicati stampa