Retour signal intégré

11.10.2023

Les pièces standard intelligentes de Ganter assurent une sécurité accrue, une plus grande efficacité et des processus plus stables.

Que vous ayez besoin d'une vis d'arrêt câblée, d'une poignée étrier avec voyant lumineux, d'un indicateur de niveau d'huile offrant à la fois une information visuelle et un signal électronique par le biais d'un contact REED, le constat est sans appel : les pièces standard de Ganter sont de plus en plus performantes et de plus en plus polyvalentes. Elles se prêtent à toute sorte d'applications comme la surveillance à distance des niveaux de remplissage et de température des réservoirs hydrauliques, l'affichage du déroulement d'un processus ou le suivi de la position des pièces dans les machines.

Par exemple, grâce à son interrupteur de fin de course intégré, la vis d'arrêt intelligente GN 251.2 indique si les pièces sont correctement positionnées tout au long du processus d'usinage. De leur côté, le doigt d'indexage GN 817.6 et son homologue à commande pneumatique entièrement compatible, le GN 817.7, émettent un puissant signal dès le moment où ils sont correctement enclenchés. Disponibles en zinc moulé sous pression, en inox ou en polyamide renforcé de fibre de verre, les charnières de sécurité des séries GN 139 et GN 239 fournissent des informations de sécurité lors des opérations d'ouverture. Le point de contact angulaire peut être réglé individuellement et une requête de fermeture et de verrouillage combinée peut être exécutée en association avec le doigt d'indexage mentionné ci-dessus. Ceci permet d'améliorer la sécurité ou d'économiser de l'énergie (par exemple, pour assurer un refroidissement efficace des armoires de commande en fermant les portes). Équipés de capteurs inductifs intégrés dans les sauterelles de puissance, les détecteurs de proximité GN 893 signalent que la pièce à usiner est correctement immobilisée dans la machine.

La gamme Ganter comprend bien d'autres dispositifs de commande en plus de ces capteurs : les poignées tubulaires GN 331 et GN 332 renseignent sur l'état de la machine par un signal lumineux, le bouton-poussoir permet de déclencher d'autres fonctions et l'interrupteur d'arrêt d'urgence, également intégré, interrompt la chaîne de sécurité du système et le stoppe en toute sécurité afin d'éviter tout risque de blessure et de détérioration de la machine.

Les poignées étrier GN 422 et GN 628.4 comportent également un bouton poussoir, mais sans arrêt d'urgence. Les interrupteurs GN 3310 permettent un retour d'information immédiat via un bouton poussoir doté d'un voyant rouge ou vert.

Ganter a délibérément exclu la transmission de signaux radio au profit de liaisons câblées, ce qui simplifie l'intégration aux systèmes de contrôle tout en améliorant la fiabilité.

Précédent

Communiqués de presse Ganter

Vous êtes à la recherche de communiqués de presse sur les nouveautés et l’élargissement de la gamme ?

Accéder aux communiqués de presse