Auto-verrouillage par goupille chanfreinée

20.03.2025

Ganter propose une gamme très diversifiée de doigts d'indexage. Et pourtant, en Forêt-Noire, les spécialistes en pièces standard ne cessent de les décliner. Dernier exemple en date : les doigts d'indexage à goupilles chanfreinées.

Pratiquement universels, ces éléments peuvent être utilisés pour verrouiller, bloquer et sécuriser n'importe quoi : il s'agit bien évidemment des doigts d'indexage. Bien que de formes et de dimensions très diverses, leur point commun était que le verrouillage se faisait généralement par alignement de la goupille de centrage sur un orifice cylindrique, facilitant ainsi l'insertion de la goupille dans l'orifice.  Par exemple, lors du passage d'un chariot devant un trou de verrouillage.

Il existe toutefois des cas où il suffit d'une saillie ou d'une gorge pour assurer le verrouillage, leur position pouvant ne pas être parfaitement précise par rapport à la goupille de centrage. Pour ce type de besoins, Ganter a mis au point un nouveau type de doigt d'indexage pouvant se positionner par lui-même contre une saillie ou dans une gorge. Ce résultat peut être obtenu à l'aide d'une goupille de centrage chanfreinée. Lorsque la goupille chanfreinée entre en contact avec un élément de verrouillage en saillie, elle se rétracte et revient en position initiale une fois le point de verrouillage atteint. 

Les nouveaux doigts d'indexage de Ganter peuvent être commandés sous la référence GN 824 avec un filetage de fixation axial et un bouton en plastique noir pour actionner le doigt d'indexage. Pour un fonctionnement fiable du système de verrouillage, les goupilles de centrage Ganter sont réalisées en inox trempé très résistant, présentant une section carrée et des dimensions standard. Comme toujours, les développeurs de Ganter ont pensé à tout : lorsque le doigt d'indexage est vissé et fixé à l'aide d'un filetage standard M12 … M20, la position initiale de la goupille chanfreinée présente un angle arbitraire. Pour s'assurer que la goupille de centrage est bien perpendiculaire à la surface de contact, elle peut être réglée à 360 degrés ; il suffit pour cela de desserrer la vis de retenue située au niveau de l'embase. L'embase présente un repère qui indique la position de la goupille chanfreinée, même si celle-ci n'est pas visible. 

S'il est nécessaire de pouvoir neutraliser temporairement le doigt d'indexage pour éviter un verrouillage automatique, il est possible d'utiliser les types C et CK avec position de repos. Goupille rétractée, il suffit de tourner le bouton de 90° pour le maintenir dans cette position grâce à une rainure de retenue. Sur les versions avec contre-écrou, il est possible de régler individuellement la profondeur de verrouillage en déplaçant le contre-écrou sur le filetage de montage.

Les doigts d'indexage à goupille chanfreinée conviennent particulièrement aux applications nécessitant un verrouillage rapide et sûr des châssis, mécanismes ou chapes de transport, et ce, sans intervention manuelle. 

C'est pourquoi il existe d'autres versions que le modèle GN 824. La gamme de produits répondant à la référence GN 724 offre les mêmes fonctionnalités de base, mais avec des formes et des options de montage différentes. En plus des doigts d'indexage simples équipés d'une bague d'actionnement et pouvant être vissés ou soudés, cette famille de produits comprend également des doigts d'indexage avec loquets à ressort en acier ou en inox. En passant sur le bord arrondi du logement, le bras de verrouillage effectue un déplacement axial qui entraîne la rétraction de la goupille de centrage, laquelle reste rétractée jusqu'à ce que le bras de verrouillage sorte de la rainure de retenue à l'extrémité de l'arrondi.

Précédent

Communiqués de presse Ganter

Vous êtes à la recherche de communiqués de presse sur les nouveautés et l’élargissement de la gamme ?

Accéder aux communiqués de presse