Fijación universal y segura

19.07.2021

Algunas cosas no llaman la atención, pero, en el conjunto global, tienen una relevancia fundamental. Por ejemplo, el montaje de dispositivos es prácticamente impensable sin posicionadores con pasador de presión lateral: por eso Ganter ha desarrollado la gama GN 415. Son más compactos que las versiones anteriores, y perfectamente ajustables.

Los posicionadores con pasador de presión lateral son uno de los complementos imprescindibles para el montaje de dispositivos, y por eso se ofrecen en las más diversas variantes. No obstante, hay aplicaciones que requieren versiones particularmente compactas pero que sean, a la vez, fácilmente adaptables a las más distintas exigencias. Justo esos casos tiene en mente Ganter con la nueva gama de elementos normalizados GN 415.

GN 415 está disponible en tres tamaños, de entre 22 y 39 milímetros de anchura, cada cual con dos fuerzas de muelle. Son importantes las dos formas de deslizador de empuje disponibles: tanto el de forma de cuña como el cilíndrico fijan las piezas no solo lateralmente, sino que ejercen adicionalmente un efecto de empuje en sentido descendente. Todas las piezas de presión se pueden girar en pasos de 90 grados sobre su eje longitudinal para optimizar su adaptación a la geometría de la pieza. De esta manera ya no es necesario desatornillar el tornillo central del deslizador. Las piezas de presión están disponibles en plástico POM y en acero inoxidable con superficie de presión lisa o de estriado especialmente mejorado para la fricción. Esta última versión se elabora mediante un procedimiento de moldeado de metal a presión, por lo que está sujeta a tolerancias dimensionales mínimas.

Hasta qué punto Ganter apuesta por la manipulación sencilla y universal queda de manifiesto también por la forma de fijación de la carcasa con revestimiento negro de fundición de zinc. Las dos perforaciones normales se complementan con otras longitudinales que permiten desplazar la carcasa entre 4,5 y 13,5 milímetros.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?