Encastre automático gracias al pivote achaflanado

20.03.2025

La selección de posicionadores de Ganter es sumamente diversa. Y aún así, los expertos en piezas estándar de la Selva Negra continúan encontrando nuevos nichos de función que rellenar: posicionadores con pivotes achaflanados.

Se trata de elementos prácticamente universales que se pueden encontrar en cualquier parte donde se necesite encastrar, bloquear, y asegurar: los posicionadores. A pesar de la gran variedad de tipos y dimensiones, previamente ya tenían todos algo en común: el proceso de encastre utiliza típicamente un orificio cilíndrico que se alinea con el pivote de retención, permitiendo que el pivote encaje sin dificultad. Por ejemplo, cuando un carro se desplaza superando el orificio de encastre.

Pero también hay casos en los que únicamente un borde o una ranura deben ser suficientes para el encastre, y puede que incluso no estén bien posicionados en relación con el pivote de retención. Para estas situaciones, Ganter ha desarrollado ahora un nuevo tipo de posicionador que puede encastrarse de forma independiente en bordes y ranuras. Esto es posible gracias a un pivote de retención achaflanado. Cuando el pivote achaflanado se encuentra con una geometría de encastre elevada, se retrae, y después retorna hacia fuera una vez que alcanza el punto de encastre. 

Los nuevos posicionadores se pueden pedir bajo el número de referencia de Ganter GN 824 con rosca axial para la fijación y un pomo de plástico negro para manejar el posicionador. Para garantizar que el encastre funcione de forma fiable al llegar a su posición, Ganter fabrica los pivotes de retención de robusto acero inoxidable endurecido, con una sección transversal cuadrada y dimensiones habituales. Como siempre, los desarrolladores de Ganter piensan en todo: cuando el posicionador se atornilla y se fija utilizando una rosca estándar M12 … M20, el pivote achaflanado se asienta inicialmente en un ángulo arbitrario. Para garantizar que realmente se encuentre con la superficie con la que ha de encajar perpendicularmente, el pivote de retención se puede ajustar en 360°: simplemente, hay que aflojar un prisionero en el anillo de la base. Una marca en el anillo muestra la orientación del pivote achaflanado, incluso aunque el pivote de retención propiamente dicho no sea visible. 

Si el posicionador necesita deshabilitarse temporalmente para evitar el encastre automático, se pueden utilizar los tipos C y CK con posición de reposo. Cuando el pasador se retrae y el pomo se gira 90°, una ranura de retención mantiene el pomo sujeto en esta posición. Las versiones que incluyen una tuerca de bloqueo permiten el ajuste individual de la profundidad de encastre posicionando la tuerca de bloqueo en la rosca de montaje.

Los posicionadores con pivote achaflanado son particularmente adecuados para aplicaciones en las que sea necesario bloquear en su posición bastidores de transporte, mecanismos o cubiertas de forma rápida y segura, especialmente sin necesidad de intervención manual. 

Es por ello que la versión GN 824 no es la única disponible. La familia con la designación GN 724 ofrece una funcionalidad básica idéntica, pero con diferentes opciones de formas y montajes. Además de los posicionadores sencillos que cuentan con un anillo de manejo, y que se pueden atornillar o soldar en su sitio, esta familia de productos también incluye posicionadores de muelle de acero o acero inoxidable. Al desplazarse a lo largo del borde curvado de la carcasa, la leva de cierre produce un desplazamiento axial, de forma que el pivote de retención se retrae y permanece así hasta que la leva de cierre se vuelve a girar saliendo de la ranura de retención al final de la curva.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?