Conector de actuador lineal configurado online

21.07.2023

Ganter se está reposicionando para los conectores de actuadores lineales y pronto ofrecerá conectores con especificaciones individuales. El configurador online en tiempo real lo hace posible.

Los conectores de actuadores lineales tienen más parámetros diferentes de los que podría cubrir la estrategia de piezas estándar de Ganter, hasta ahora. El líder del mercado en piezas estándar presenta ahora un concepto completamente nuevo que combina los beneficios de las piezas estándar con una amplia gama de opciones de personalización. Esta estrategia centrada en el cliente es posible gracias al nuevo configurador online, que se puede utilizar para especificar los parámetros centrales de un conector de actuador lineal y generarlos en tiempo real.

El configurador en línea ofrece varias ventajas sobre la oferta estándar anterior. Además de la personalización, hace que el proceso de pedido sea más eficiente porque el sistema comprueba inmediatamente la plausibilidad de la selección e indica el peso, el precio y el tiempo de entrega en tiempo real. Este último lleva un poco más de tiempo que pedir un conector de actuador lineal estándar, pero la capacidad de introducir especificaciones individuales debería superar esto con creces. La transferencia simultánea de opciones a conjuntos de datos 3D permite al cliente verificar de inmediato si la configuración seleccionada se ajusta a su propio diseño. Este aspecto es aún más valioso para tareas en las que el tiempo es crítico.

Importante: el configurador está estructurado lógicamente y proporciona una guía a través de los pasos individuales. El primer paso es elegir el conector del actuador lineal en sí: hay seis variantes disponibles, con sección transversal redonda o cuadrada, con uno o dos husillos, con diferentes longitudes, carreras, diámetros y tipos de eje.

En el segundo paso, se toman decisiones como, por ejemplo, determinar los muñones del eje según el diseño del eje. El siguiente nivel está dedicado a accesorios como volantes, placas de sujeción, indicadores de posición o soportes de par de torsión. Y finalmente, se puede seleccionar el propio conector de actuador lineal.

El sistema ejecuta automáticamente verificaciones constantes en segundo plano para ver si las especificaciones introducidas son compatibles y plausibles. Esto hace que sea casi imposible realizar un pedido incorrecto.

Y todos los valores se pueden recuperar del sistema y consultarse en números de pedido para garantizar que se pueda rastrear la configuración. Esto significa que se pueden realizar más entregas idénticas de manera fácil y fiable.

Haga clic aquí para ver las unidades lineales configurables...

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?