Kegelradgetriebe und Schneckengetriebe

04.05.2022

Ganter erweitert sein 70.000-teiliges Sortiment um Kegelradgetriebe und Schneckengetriebe!

Kegelradgetriebe GN 3971 und Schneckengetriebe GN 3975 können bei sehr kompakten Abmessungen hohe Drehmomente übertragen. Sie bilden eine einsatzbereite Funktionseinheit und können in vielfältigen Anwendungen wie zum Beispiel Höhenverstellungen bzw. Neigungsverstellungen oder Umlenkungen eingesetzt werden.

Durch die zahlreichen Befestigungsbohrungen wird eine einfache Montage in beliebiger Lage ermöglicht. Die Winkellagen der Passfedern sind beliebig angeordnet.

Beim Schneckengetriebe wirkt je nach Übersetzungsverhältnis zwischen Schnecke und Schneckenrad keine statische Selbsthemmung, sodass sich das Schneckenrad aus dem Ruhezustand auch durch ein Drehmoment von der Abtriebsseite verdrehen lässt.

Weitere Informationen wie Mechanische Eigenschaften, Montagehinweis und Anwendungsbeispiele finden Sie hier...

Zurück

Ganter Pressemeldungen

Sie suchen Pressemeldungen zu Produktneuheiten oder Sortimentsertweiterungen?

Zu den Pressemitteilungen