Umleggriff-Handräder

Ein Umleggriff-Handrad ist ein Handrad, das mit einem speziellen klappbaren oder umlegbaren Griff ausgestattet ist. Dieser Umleggriff lässt sich bei Nichtbenutzung des Handrads einklappen, um den Raum um das Handrad zu optimieren oder um ein versehentliches Betätigen zu verhindern.

Umleggriff-Handräder werden oft in Anwendungen verwendet, bei denen Platzersparnis oder erhöhte Sicherheit wichtig sind.

Eigenschaften und Vorteile von Umleggriff-Handrädern:

  1. Platzsparend: Der klappbare Griff lässt sich nach der Benutzung einfach umlegen oder einklappen. Dies ist besonders nützlich in engen oder beengten Arbeitsumgebungen, wo ein herausstehender Griff hinderlich sein könnte.
  2. Vermeidung von Fehlbedienungen: Da der Griff nur ausgeklappt wird, wenn das Handrad aktiv benutzt wird, wird das Risiko einer versehentlichen Betätigung verringert. In eingeklappter Position ist das Handrad nicht ohne Weiteres bedienbar, was die Sicherheit erhöht.
  3. Ergonomisches Design: Umleggriff-Handräder sind oft so gestaltet, dass sie leicht zu greifen und zu bedienen sind, wenn der Griff ausgeklappt ist. Der Griff kann ergonomisch geformt sein, um die Bedienung angenehmer und weniger ermüdend zu machen.
  4. Vielfältige Einsatzbereiche: Diese Handräder kommen in verschiedenen Branchen und Maschinen zum Einsatz, wie zum Beispiel in der Feinmechanik, im Maschinenbau, in Verpackungsmaschinen oder an Wartungspunkten von größeren Anlagen, wo gelegentliche manuelle Einstellungen vorgenommen werden müssen.
  5. Material und Ausführung: Umleggriff-Handräder werden in der Regel aus robusten Materialien wie Aluminium oder Kunststoff gefertigt, um sowohl eine lange Lebensdauer als auch eine widerstandsfähige Nutzung in industriellen Umgebungen zu gewährleisten. Der klappbare Griff kann aus dem gleichen Material oder aus rutschfestem Kunststoff für eine bessere Griffigkeit bestehen.

Zusammengefasst bieten Umleggriff-Handräder eine flexible und platzsparende Lösung für Maschinenbedienungen, die sowohl Sicherheit als auch Ergonomie gewährleisten. Sie verhindern versehentliche Betätigungen und erleichtern gleichzeitig den Zugriff bei Bedarf.

Produkte filtern
Werkstoff
Außendurchmesser (von - bis) Außendurchmesser
Bohrung (von - bis) Bohrung